This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 编程

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921594/bq25703a-bq25703a-programming

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好、先生、

如何对 BQ25703A 充电器芯片进行编程?

您可以发送样片代码吗?

是否可以使用 ESP32对 BQ25703A 进行编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    1.   要对 BQ25703A IC 进行编程、您需要使用 I2C 配置寄存器。 BQ25703A 具有其独特的 I2C 地址、主机可以将充电器配置为运行。
    2. BQSTUDIO 中提供的.bqz 文件可与 EV2400搭配使用以配置器件。 用户指南介绍了配置 EVM 和根据系统要求配置寄存器的步骤。 通过 BQSTUDIO 通过 I2C 配置寄存器与系统中的主机配置 BQ25703A 类似、因此这是示例代码。
    3. 我不熟悉 ESP32、但只要它具有可用于配置 BQ25703A IC 的 I2C 总线、您就可以正常工作。