This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:CMTI 特性设置

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920416/ucc21220-cmti-characterization-set-up

器件型号:UCC21220

我阅读了一份非常有趣的 CMTI 测量应用手册:SLUA909。

如果您可以推荐、我非常喜欢图5和图7:

* LF 或电感值的器件型号

*二极管的器件型号

*晶体管的器件型号  

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 吉列尔莫、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    该应用手册的作者今天不在办公室。 他应该在星期三回来。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Don。

    你(们)好 吉列尔莫、

    * LF 或电感值的器件型号

    我使用了一个空气磁芯电感器、但任何具有低寄生电容的电感器都是可以的。

    *二极管的器件型号

    C3D1P7060Q

    *晶体管的器件型号

    IPL60R199CP、您可能需要使用试用版和错误来查看哪种 FET 可为您提供最高的 CMTI。  COSS 越小、dV/dt 就越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的支持。

    您能给我一个电感的暂定值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值不重要、我使用100uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否提供了此电路板的原理图?
    您是否为某些栅极驱动器提供了此测试平台?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、由于保密考虑、未提供原理图。 我们无法为任何测试设置提供测试平台。 如果您有其他意见、请告诉我。