This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:仅检测负电源轨(-15V)的 UV。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167166/tps3700-detect-uv-only-for-negative-rail--15v

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS3710

您好!

根据以下应用手册、我们可以使用 TPS3700检测负电源轨的 OV/UV。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva600/slva600.pdf

但我的客户希望仅检查-15V 电压轨的 UV。  换句话说、他希望在-15V 电压轨上监控-13V 左右的电压。  您能告诉我们合适的器件吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好哈特里  

    您可以使用仅在 OUTA 引脚上连接二极管的 TPS3700、也可以使用 TPS3710、TPS3710仅是 UV 监控器、其规格与 TPS3700相似。  

    如果您对精度、延迟或任何其他规格有进一步的问题/疑虑,请告诉我。  

    此致

    Trailokya