This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601V3EVM:应用手册- SLPA015 -散热过孔

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVM-627, LMZM23601V3EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165598/lmzm23601v3evm-application-note---slpa015--thermal-vias

器件型号:LMZM23601V3EVM
主题中讨论的其他器件:LM5069EVM-627

您好!  

在应用手册 SLPA015的第3.4节中给出了使用散热过孔进行功率耗散设计的温度计算示例。 散热过孔具有显著的热阻。 在中、根据过孔的热阻计算出的上升温度很容易被添加到上升温度表层和环境温度以估算 IC 温度。

像过孔这样的缝隙只会增加设计的热阻、而是减少热阻、并且可以得出结论、过孔只会使设计的热阻结果恶化!? 我想、这种计算方法可能是错误的。

您能为我解释一下这个问题吗?

最好

电源   SLPA015是 非常实用的设计人员指南。 谢谢 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 :2004/05年电源设计研讨会手册(TI.com)的第4节(特别是第4-15页)

    单个过孔的热阻可能很高(在某些情况下、纸张估计约为100C/W)、但并行添加多个过孔会导致整体热阻降低。 这与多个电阻器的并联组合类似、因此总电阻值小于各个电阻器的电阻值。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好哈 里森·弗尔斯特、

    感谢您的快速回答和解释、但这不是我的问题。

    我知道单个过孔的热阻约为100C/W 、与 PCB 顶部到底部的电阻约为10C/W 相比、这一点很重要  

    重点  是、在 SLPA015应用手册的第3.4节中添加了与其他热阻源串联的并联热阻形式过孔。 可以得出错误的结论、即过孔仅 会增加 热 阻、而不是使用过孔的任何点。 我确信这是错误的结论。

    在我看来、过孔的并联热阻应首先 与顶部到底部 的板并联热阻相加。 然后添加其余热阻源。 在这种情况   下、过孔将降低电路板顶部到底部的热阻并规定总热阻。

    是否可以正确进行反射?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    你提出了一个好的问题,让我与这份文件的作者联系以确认。 请在1-2个工作日内回复。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您得出的结论是、散热过孔不是高效散热所必需的、但它们确实有所帮助。

    查看图7中的“LM5069EVM-627评估套件”示例:
    您可以看到 MOSFET 只是浮动在底层的接地覆铜上、不存在散热过孔。
    大部分热量会传递到底部,但在10oC/W 的电路板上的热传递中会有“损耗”
    -例如、如果您耗散2W 的功率、您会期望底层比顶部低大约20oC。

    从“LMZM23601V3EVM 评估套件”示例中可以看到,通路的位置很重要:
    -该解决方案在组件正下方使用了3个过孔(以红色矩形显示),但在较远的位置还使用了6个过孔(以蓝色显示)。
    -当我们运行计算时,热量传递就像 IC 下方有5个过孔(而 IC 下方有3个过孔,而 IC 下方有6个过孔)。
    因此、热通路对直流/直流开关的散热有一定的好处。  
    -过孔的热阻抗是并联的。
    -在下方标记了图像、放大了 IC 下方、显示了所有9个散热过孔的位置

    此致、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答、但我担心它不会回答我的问题。 我不认为散热过孔不起作用或无用、但热计算表   SLPA015和第3.4节可能不正确。  

    让我们在两个变体中考虑示例3.4:带散热过孔和不带散热过孔。  

    在第3.3节中是没有通孔的示例。  IC 温度是通过添加环境温度、两个平面的面积和 PCB 的热阻来估算的。  如果我们将使用相同的策略来示例3.4并移除散热过孔、我们可以计算 IC 温度:

    环境=16.1c*

    PCL=6.3c*

    面积=19.7C*

    IC_temp_vithout_vias =环境温度+ PCB +面积=16.1+6.3+19.7=42.1C

    下面是使用过孔的解决方案的计算。

    环境=16.1c*

    PCL=6.3c*

    面积=19.7C*

    过孔=29.7C*

    IC_temp_vith_vias =环境温度+ PCB +区域+VIAS=16.1+6.3+19.7+29.7=71.8C

    *值  取自 SLPA015 An 的第3.4节

    计算结果表明  、IC_temp_without vias =42.1C 远 低于 IC_temp_With_vias =71.7C、 因此我们应该预计具有热通路的"最差"解决方案比不具有热通路的解决方案要低两倍。 我确定这是错误的。   我曾预料过孔会降低 IC 温度、可能 不会太高、但应该这样做。

     问题 是、为什么我的期望与 方程式不匹配、或者我的结论有什么错误?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算中提到的42.1摄氏度是 IC 封装旁边的 PCB 温度。

    我想传达的是、计算有点偏离、因为我们有9个导热过孔: 3个过孔直接位于封装下方、6个导热过孔在上方和下方移动、但又远。  这些额外的6个过孔增加了一些散热优势、但不如直接位于封装下方。

    此致、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    [引用 userid="9868" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165598/lmzm23601v3evm-application-note---slpa015--thermal-vias/4389283 #4389283"]计算中提到的42.1摄氏度是 IC 封装旁边的 PCB 温度。

    如果是这样、使用散热过孔(71.8C)计算出的温度 也是 IC 封装旁边的 PCB 的温度。 您认为使用简化方程 IC 温度(或靠近 IC 封装)的散热过孔比不使用散热过孔更高吗?

    [引用 userid="9868" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165598/lmzm23601v3evm-application-note---slpa015--thermal-vias/4389283 #4389283"]我要传达的是、由于我们有9个过孔进行热处理、因此计算有点偏小: 3个过孔直接位于封装下方、6个导孔在封装上方和下方移动、但更远。  这些额外的6个过孔增加了一些散热优势、但不如直接位于封装下方。

    我注意到、芯片下方越多越法的过孔可能近似等于较少的直接过孔。 我还理解、这种计算是简化的、我们应该期望结果会有一些变化。  这显然是一个问题 ,我对此没有怀疑。

    我想了解的是如何估算热过孔对 IC 温度的影响? 如果所有其他参数相同、带和不带散热过孔的 IC 的温度差异是多少?

    您能  用下面简单的示例向我解释一下吗?  

    让我们考虑一个功率损耗为1W 的 IC、安装在两层 PCB 1.5mm FR4 2oz 铜上。 顶部面积为0.5英寸^2 、底部面积为1.5英寸^2。  

    如何在三种情况下估算 IC 的温度:

    没有散热过孔

    2 、在芯片下方有1个散热过孔。

    3 、在芯片下方有10个散热过孔。

    可以忽略芯片的热阻。

    此致、

    Adam