This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:PS/SYNC 引脚中的内部上拉/下拉?

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921101/tps63070-internal-pull-up-down-in-the-ps-sync-pin

器件型号:TPS63070

大家好、团队、

让我快速提出一个问题。
PS/SYNC 引脚中是否有内部上拉/下拉电阻?
我想知道我们是否可以打开 PS/SYNC 引脚或需要外部上拉/下拉?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    对于 TPS63070、PS/SYNC 引脚以这种方式工作:对于强制 PWM、拉至低电平;对于 PWM/PFM (省电)模式、拉至高电平。 应用时钟信号以与外部频率同步。

    您为什么需要打开它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。
    在外部同步模式下、当外部输入停止并变为 HIZ 状态时、应拉取哪个引脚?
    如果我们要将其设置为 HIZ 状态上的 FPWM、我们是否需要添加外部下拉电阻?

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    感谢您的更新。

    您是否意味着 TPS63070仍在 HIZ 状态下工作? 如果是、您可以添加一个外部下拉电阻器、以将其设置为 HIZ 状态下的 FPWM 模式。