This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:放电电流电平升压

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166841/bq28z610-discharge-current-level-boost

器件型号:BQ28Z610

您好!

我附加了原理图。 在放电模式下 、BMS 无法获得高于3.5A 的电流、但 如果没有 BMS、我们可以从电池获取8A 电流输出。 如何使用 BMS 将放电电流输出增加到8A? 请帮帮我们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurcan、

    短路保护可能已激活。 这可以在数据 存储器中设置。 您还应在增大限制之前查看 FET 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们删除了 BMS 的 OCP 和 SCP 功能。 然而、BMS 无法再次获得高于3.5A 的电流。 我们如何提高保护限制? 您能否发送样片文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurcan、

    您能否详细说明"我们删除了 BMS 的 OCP 和 SCP 功能"? 您能解释一下做了什么吗? 我假设 OCP 表示过流保护、SCP -拉电流保护? 请您解释一下吗?

    bq28z610具有针对多种情况的集成保护功能。 在您的案例中、更有意义的是增加 OCD:阈值。 OCD 过流放电保护。 默认设置为6000mA。

    您可以共享您的 gg 文件吗? 此外、您能否共享您的布局?  

    此致、
    何塞·库瑟                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、我们关闭了所有保护功能、如下图所示。 OCP 表示过流保护。 SCP 表示短路保护。 尽管默认情况下设置为6000mA、但我们无法获得超过3.5A 的输出。

    我附加了工程和 gg 文件的布局图。  

     e2e.ti.com/.../aa.gg.csv