This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:最小 PWM 导通周期

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921469/lm3406-minimum-pwm-on-period

器件型号:LM3406

您好!

我将使用 LM3406器件创建电路。
我输入外部 PWM 信号并调节 LED 的亮度、但我想问您有关该 PWM 的问题。
我将连接波形。
黄色是 LED 电流的波形。
绿色是 DIM 引脚的波形、PWM 信号在外部施加。
外部 PWM 信号的周期为20us。
LM3406的工作频率为500kHz (2us)。
当 PWM H 周期(导通周期)为13us 时、LED 电流稳定。
但是、我想将 PWM 的 H 周期设置为5us、最小值为5us。

(问题1)
LED 电流在 PWM H 周期开始时逐渐增加、LED 电流在 LM3406工作频率的第三个脉冲时变得稳定。
对于 PWM 的最短 H 周期、我们有何合适之处?
是否可以将 PWM 的 H 周期设置为5us?

(问题2)
PWM H 周期中第1个脉冲和第2个脉冲的脉冲宽度大于稳定的500kHz。
这是正常的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个问题; 您是否在查看 LED 电流?  您是否有输出电容器?

    1) 1) 存在限制。  一个是输入电压和输出电压的电感器值。  电流上升为 V = L *(di/dt)、求解 di。  V 表示导通时间为(Vin - Vled)、而对于关断时间、则为 Vled。  如果这些电压不同、上升和下降斜率将不同。  正如我在 Vout 电流波形(Vin - Vled)中看到的、小于 Vled、或 Vled 高于 Vin 的1/2。

    2) 2) LM3406确定其导通时间使用输入电压和输出电压来确定导通时间、 如果其中一个导通时间发生变化、导通时间将发生变化。  请参阅数据表的第8.1节。

    您能否将 Vout 添加到上面的示波器图片中?

    由于电感器电流的上升和下降时间、以这种方式调光5us 脉冲很困难。  分流 FET 调光更适合高频调光。

    此致、