This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:Rset 是否可以使用比0402更小的封装?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167168/tps62843-can-rset-use-smaller-package-than-0402

器件型号:TPS62843

大家好、  

Rset,使用比0402 μ m 更小的封装吗?例如、01005? 谢谢  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在使用较小的 RSET 封装时没有发现问题。 只需确保公差小于数据表中指定的1%。

    此致、

    瓦伦