请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LP87524J-Q1、 LP876242-Q1、 LP87745-Q1、 LP87524B-Q1、 LP87524P-Q1、 LP87524-Q1您好!
我们在设计中使用 AWR2243P、每个 PCB 需要2个 LP87524PRNFTQ1、 在过去的一年中、我们一直无法购买这些芯片、我们想知道 TI 何时会加快生产、以便随时可用、因为这限制了扩展和使用 TI AWR2243P 的能力。
我们是否可以使用相同引脚布局的替代方案?
谢谢。