This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:黄金映像解析- ROM 模式下的通信

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919799/bq34110-golden-image-parsing---communication-in-rom-mode

器件型号:BQ34110

大家好、

客户目前正在测试 BQ34110、对黄金映像有几个问题。 可以帮个忙吗?

目前、我们正在研究如何在生产和后期在现场配置芯片的概念。
为此、我们提供了黄金映像、这些映像以 Flashstream 格式提供、文件扩展名为 df.fs。
根据应用报告 SLUA801、该文件包含完整的数据闪存。 在应用报告中指定了 Flashstream 格式的构成方式、还有解析器的代码示例。
但它并未指定在用于传输数据的 ROM 模式下通信的工作方式。 根据技术参考手册 SLUUBF7A、数据闪存的地址范围为0x4000 - 0x43FF、即1024字节。 在 ROM 模式下、它如何将数据写入哪个地址? 要省略 Golden Image 的某些数据(例如校准数据)、必须提供此信息。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用 bq.fs 文件、则整个数据闪存将被覆盖。 bq.fs 文件已经处理了地址和数据、因此客户只需要实施 FlashStream 解析器。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    因此、更新数据闪存参数的唯一方法是在正常运行模式下执行、如技术参考手册(sluubf7a)的第4章所述、对吧?

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。  下面的应用手册提供了一些有关如何在数据闪存中更新参数的详细信息。
    Andy