This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:无法使用 TPS548B28的 WEBENCH®︎ Designer 创建设计

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28, TPS54JB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166250/tps548b28-failed-to-create-design-with-webench-designer-for-tps548b28

器件型号:TPS548B28
主题中讨论的其他器件: TPS54JB20

您好!

我无法使用 WEBENCH 为 TPS548B28创建设计、规格如下:

输入电压:6V 至 9V;输出电压:5V;输出电流:15A

对于此设计规格、似乎没有电感器候选项。

是错误还是 TPS548B28无法处理这些规格?

有什么帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够创建一个设计。  它对我很有用。   但是、当您声明没有选择电感器时。

    您可以使用 TPS54JB20器件运行设计、内部基准是不同的、因此反馈电阻值将不同于 TPS548B28。  

    该工具返回 电感器的 IHLP32322DZERR47M01。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/512?VinMin=6&VinMax=9&O1V=5&O1I=15&base_pn=TPS54JB20&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两者之间的差异似乎是基准电压和 OC 下的行为。 但为什么 WEBENCH 能够与 JB20良好配合使用? 但是、如果您可以确认8B28可以处理我的设计规格、那么我将坚持使用电路板上的8B28、但使用 JB20在 WEBECH 中进行设计。

    BTW:打开答案中的链接时会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54JB20可在任何情况下工作、TPS548B28都将正常工作。   只需更改反馈电阻器即可。   

    TPS54JB20和 TPS548B28是相同的基础器件、但具有不同的 OTP 修整、用于提供故障响应和电压基准。  

    webench 问题已转交 webench 支持团队、以找出根本原因并解决问题。  

    感谢您报告问题。

    最好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverserger/David:

    由于 IDC 限值(最小值、目标值和最大值)被定义为零、电感器将在 WEBENCH 上被定制。 我们已修复此问题、在下一个发布周期中、TI.com 将在本月末之前提供更改。 完成后、我们将通知您。

    同时、您可以手动输入 IDC 值并选择所需的电感器、如下所示。

    1.点击电感器并选择“选择替代”

    2.单击“编辑”

    3.输入 IDC 最小值/目标值/最大值、然后 单击"搜索新限制"

    4. 选择电感器。

    谢谢、此致、

    Praveen