This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:是否可以使用 SLVMD58.ZIP 通过 TINA 进行我自己的仿真?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919212/tps63806-is-it-possible-to-use-slvmd58-zip-to-make-my-own-simulation-via-tina

器件型号:TPS63806

您好!

是否可以使用 tps63806的 SLVMD58.ZIP 在 TINA 中进行我自己的仿真? 谢谢。

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    不是。 它不能。 但您可以尝试通过 webench 导出 TINA 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    我找不到 TINA 选项、您能帮个忙吗? 谢谢。

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    这很奇怪。 我将准备 TINA 发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    TINA 模型尚未公开。

    我可以给你电子邮件吗? 以便我可以与您共享 TINA 模型。 您可以给我发送私人按摩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    dawei.ma@cn.abb.com、谢谢。

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    明白了。 我已通过电子邮件将模型发送给您。