Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 大家好、
如果客户想要采集 TPS55288 I2C 版本器件的波特图、建议采用哪种方法? 是否有设置建议?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
您需要使用外部反馈模式来测试波特图。 以下是基于 TPS55288EVM 电路板的步骤:
1.根据 随附的用户指南第2.2.2节设置跳线 JP2和 JP3。
e2e.ti.com/.../slvubo4-TPS55288-400kHzEVM-UG.pdf
2.通过 I2C 控制将 TPS55288器件设置为在外部模式下工作、请参阅数据表"7.6.4 VOUT_FS 寄存 器(地址= 4h)"、将 bit 7 (FB)设置为1。
3.将信号注入 R3以测试波特图。 (下图显示了 R3的位置、它与上侧分压电阻器串联。)