This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61088:电流限制点的变化

Guru**** 2619825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921500/faq-tps61088-the-variation-of-current-limit-point

器件型号:TPS61088

您好!

您能告诉我 电流限制点的变化吗?
数据表介绍了特定条件的电流限制变化信息。

但是、客户需要的变体信息不是100kΩ μ m。
请告诉我如何估算通过以下计算获得的电流值最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于最小值、它是:  

    在 PFM 模式下、
    ILIM=1190000/RLIM=YA 典型值、最小 ILIM=YA-1.3A

    在 PWM 模式下、
    ILIM=1190000/RLIM -1.6A=YA-1.6A, 最小 ILIM=YA-1.6A-1.3A

    对于最大值、它是

    在 PFM 模式下、
    ILIM=1190000/RLIM+1.1A 最大值

    在 PWM 模式下、
    ILIM=1190000/RLIM -1.6A+1.1A 最大值