This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075操作查询

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163498/bq24075-bq24075-operation-query

器件型号:BQ24075

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。 BQ24075在为系统供电的同时独立为电池充电。  

但 使用与插入的适配器一起使用的器件进行测试。 测试发现设备未使用适配器上的电源、但开始消耗电池中的电源。

当电池电量耗尽时、充电功能不会自动启动。

这种现象是否很奇怪、请提供一些建议。  

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在本例中、您是否能够测量/PG 引脚、OUT 引脚和 TS 引脚? 充电器提供的平均电流负载是多少?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这里有任何更新吗?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我在这里没有看到任何更新、因此我将关闭该线程。 如果有任何进一步的问题或更新、请随时回复或开始新主题。  

    此致、

    Anthony Pham