This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:当 Vin>Vo

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921360/tps40210-when-vin-vo

器件型号:TPS40210

尊敬的团队:

客户希望将输出电压更改为46V。

输入电压来自 PoE 的 PD、因此输入电压范围为37~57V。

我是否可以知道当 Vin>Vo 时会发生什么情况?

当 Vin>Vo 时,系统是否可以将 Vin 绕过 Vo?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuan、

    如果输入电压高于电感器和二极管中的损耗、则输入电压将自动通过电感器和二极管传递到输出电压。

    当 VIN > VOUT +(L 和 D 下降)时、转换器无法停止 VIN 至 VOUT。