This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074 CHG 引脚未拉低

Guru**** 2605405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24074, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163087/bq24074-bq24074-chg-pin-not-pull-low

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ28Z610-R1

你(们)好

在采用 BQ28Z610和 BQ24074的客户设计  中、当在系统中设置运输模式后、CHG (BQ24074引脚9)在首次充电时不拉低时、BQ24074的电路将保持高阻态。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../TP01S041A1_FB96EF8D1657_-2022.09.15-_2800_1_2900_.pdf

它看起来像是处于运输模式的芯片从充电状态唤醒、但确定了电池不存在模式。

MCU 没有控制灯、LED 直接连接到 CHG。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    [引用 userid="259355" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163087/bq24074-bq24074-chg-pin-not-pull-low "]它看起来像处于运输模式的芯片从充电模式唤醒,但确定电池不在充电模式。

    您能否说明系统是如何进入运输模式的? BQ24074和 BQ28Z610都没有在 IC 内实现运输模式功能。

    对于原理图的 BQ24074部分、/PGOOD 和/CHG 引脚是否上拉至电压? 我只会看到一个电阻器上拉至某些信号 DC_OK 和 CHRG_OK。 由于这些引脚是漏极开路输出、它们确实需要上拉电压。  

    我将查找有关原理图 BQ28Z610部分的反馈。  

    [引用 userid="259355" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163087/bq24074-bq24074-chg-pin-not-pull-low "]它看起来像处于运输模式的芯片从充电模式唤醒,但确定电池不在充电模式。

    这是如何确定的?

    在充电器尺寸方面、您是否能够在 ISET 引脚、VBAT 引脚和/CHG 引脚上提供电压波形?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    感谢你的帮助。

    在发货之前,我们使用命令“AltManufacturer Access() 0x0010 shutdown Mode”将 BQ28Z610-R1设置为 shutdown 模式。

    2. 是的、/PGOOD 和/CHG 通过电阻器和指示 LED 上拉至3.3V。  我们观察到、/CHG 在某些 PCBA 上未拉低(无 LED 指示灯)。  从关断模式唤醒时、并非每个 PCBA 都具有此类行为。  

    现在充电板电路图上的1.5k 欧姆应该为0欧姆(您也可以直接移除电阻器)、MCU 板的一侧有一个电阻器和 LED、电压为3.3V。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    [引用 userid="259355" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163087/bq24074-bq24074-chg-pin-not-pull-low/4378973 #4378973"]我们观察到/CHG 在某些 PCBA 上未拉低(无 LED 指示灯)。  从关断模式唤醒时、并非每个 PCBA 都具有此类行为。  [/报价]

    您是否能够获得 BAT 引脚的波形? 通常、当器件未检测到电池时、它会运行电池检测例程:

    这将有助于确定充电器所看到的内容。

    是否已完成器件 ABA 交换?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这里有任何更新吗?

    此致、

    Anthony Pham