This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:TPS65023:输出电压设置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920998/tps65023-tps65023-output-voltage-setting

器件型号:TPS65023

尊敬的 TI:

我将为 TPS65023提供3.3V 电压。

如果我想将 VDCDC1设置为+1.5V、可以使用 DEFDCDC1上的外部电阻分压器来完成吗? 还是必须 通过 I2C 接口使用 DEFCORE 寄存器对其进行设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DEFDCDC1上的外部电阻分压器将用于设置 VDCDC1 = 1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。