This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:ucc27282、ucc27284、ucc27288、ucc27289有何区别?

Guru**** 2505175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27289, UCC27288, UCC27282, UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165870/ucc27282-what-are-the-differences-for-ucc27282-ucc27284-ucc27288-ucc27289

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件:UCC27289UCC27288UCC27284

您好、TI 专家  

我正在寻找栅极驱动器器件、它是光伏应用。  

我看到有些器件符合我的要求、有些问题:  

ucc27282、ucc27284、ucc27288、ucc27289之间有何差异?  

2.哪一个是最好的? 稳健且成本低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们有关该器件的专家今天不在这里。 他应该能够在星期一作出答复。  我将尝试回答您关于器件差异的问题。

    UCC2782具有互锁、一个使能引脚和一个集成自举二极管。 它的最小电源电压为5.5。 禁用时、它具有低电流(7uA)消耗。

    UCC27284集成了自举二极管。 它的最小电源电压为5.5。

    UCC27288没有集成自举二极管。 它的最小电源电压为8。

    UCC27289具有使能引脚和集成自举二极管。 它的最小电源电压为8。

    看起来 UCC27284和 UCC2782DR 是 TI.com 上成本最低的器件。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、EHAN  

    非常感谢您的回复。  

    我们的应用是 光伏应用优化器。 PV 电压为6V ~ 80V、PWM 信号来自 MCU。  

    根据您的信息、它看起来 是 ucc27282、 而 ucc27284可以满足我们的应用要求、并且成本最低。  

    TI 专家可能会发表更多评论。  

    此外,我想知道  UCC27282/4和 UCC27288/9 的最小电源电压为何不同?   

    UCC27288/9的目标应用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我误读了驻地专家的日程表。 他将在星期三返回。

    对于目标应用、您可以通过查看我们的数据表的第2部分找到这些应用。 有关 UCC27284/8/9数据表、您可以单击其中的链接查看这些应用的解决方案。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、EHAN  

    非常感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    如果您需要互锁功能来防止 LO 和 HO 同时导通、您应该考虑 UCC27272或 UCC27284并选择 UCC27282。

    UVLO 更高的其他器件旨在满足 VDD 处于9-10V 最小范围内的应用、在这些应用中、对于需要更高栅极驱动电压的 MOSFET、您可能需要更高的最小 Vgs。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Richard  

    是的、我将选择  UCC27272、它可以防止击穿。