This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340EVM-147:动态过冲过大。 如何减少这种情况?

Guru**** 1163630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920070/tps55340evm-147-dynamic-overshoot-is-too-large-how-to-reduce-it

器件型号:TPS55340EVM-147
主题中讨论的其他器件:TPS55340

大家好、

1 μ s 在,EVM 的过程中、我发现输出电压在动态过程中具有较大的过冲、以及如何减少该过冲?μ s

2,SEPIC 与 zeta 相比有哪些优势?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.你正在考虑什么动态过程?

    SEPIC 具有连续输入电流、因此传导发射更少。 此外、SEPIC 还使用可简化驱动器的低侧开关。 在这种情况下、TPS55340仅集成了低侧 FET、因此可用于 SEPIC、但不用于 ZETA。

    谢谢、

    银城