This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:结温

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30-Q1, TPS1HC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166577/tps1hc30-q1-junction-temp

器件型号:TPS1HC30-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HC100-Q1

大家好、

关于 TPS1HC100-Q1和 TPS1HC30-Q1、数据表测试条件为 Ta-40C 至125C。

但是、仍有一些测试条件为 Tj=150C 的规格。

另一方面、HB 器件显示测试条件为 Tj =-40C 至150C、如下所示。

此外、D/S 中没有绝对最大结温

问题。

  1. 与 其他 HB 和 H 系列一样、我们能否说 TPS1HC100-Q1/TPS1HC30-Q1 (和其他路线图 HC 系列)的建议工作温度范围在 Tj =-40C 至150C 范围内?
  2. HC 系列 Tj 的最大绝对值是150C、对吧?

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    该器件通过集成的热关断保护进行保护。 因此、该器件将始终自行关闭并防止发生热事件。

    TPS1HC30在165C 时(典型值)会发生热关断、因此无法实现更高的温度。 更改了测试用例的定义以反映环境温度、而不是结温、正如在应用中、通常 控制环境温度或设计规格一样。

    要回答您的问题:

    这是可接受的推断、因为在绝对热关断之前可以看到的最高结温为165C、结温将高于环境温度。

    我们声明、在-40C 至125C 的环境温度下、该器件的额定工作温度经测试可在数据表参数范围内运行。  

    最后、HC 系列器件专为12V 汽车系统而构建、就像 HB/HA 和较旧的 H 器件一样。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢您的回答。

    我了解到该器件的使用 温度最高可达 Tj=150C。

    2.建议的工作条件和绝对最大值不同。 许多 IC 的热关断温度超过160C、但绝对最大值为 Tj=150C。 我只想知道 HC 系列绝对最大结温。 我认为这是150C、因为这是1级器件、但没有说明、所以我想加倍。

    谢谢你。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    150C 的 TJ 可由器件支持。  

    感谢您的反馈。 我们将了解如何改进数据表以避免混淆。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的回答。

    我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田