This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910的电流规格。

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919505/tps65910-current-specification-of-tps65910

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!  

 TPS65910A3A1的 VRTC LDO 没有最大电流规格。

备用模式下的最小电流为0.1mA。

AM335x 的 VDDS_RTC 没有最小电流规格。

如果 VRTC_LDO 通过5mA 向 AM3352提供电流、可以吗?  

VRTC_LDO 的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

       TPS65910A3A1的 VRTC LDO 具有 额定输出电流: 工作 模式下的 IOUTmax=20mA、 备用模式下的 IOUTmax=0.1mA;LDO 设计用于为自己的 RTC 模块提供电流、而不是供外部使用。

       最好  从另一个电源为 AM3352提供 VRTC_LDO、尽管  可以使用 TPS65910A3A1的 VRTC LDO;这取决于 AM3352 RTC 域应用电路设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy Yoon

    Phil 的回答是正确的。 请参阅 适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南。

    有关使用 TPS65910A3A1的信息、请参阅 图1。 第3页上的 AM335x 电源与 TPS65910AA1和 TPS65910A3A1的连接显示、VRTC 仅用于 PMIC 内部的 RTC。  AM335x 处理器上的 VDDS_RTC 由"外部降压"供电。

    有关 TPS65910A31A1的使用 、请参阅 图2。 AM335x 电源与 TPS65910A31A1的连接第4页显示了 VRTC 用于 PMIC 内部的 RTC 以及为 AM335x 处理器上的 VDDS_RTC 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的回答。 我有疑问。

    我的客户使用 TPS65910A3A1设计了 AM3352。

    AM3352处理器上的 VDDS_RTC 由 VRTC 供电、例如在大规模生产中与 TPS65910A31A1连接。

    最近、客户的电路板在提交时出现唤醒问题、他认为此设计是原因。

    他无法从板载 TPS65910A3A1更改为 TPS65910A31A1。  

    我正在寻找一种在   不更改器件的情况下使用 TPS65910A3A1 (如 TPS65910A31A1)的方法。

    是否有解决此问题的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

       由于 TPS65910A3A1中的 VRTC 已设置为低功耗模式;其最大输出电流为0.1mA、因此无法支持  AM3352 处理器的 VDDS_RTC、因此在    不更改器件的情况下无法使用 TPS65910A3A1 (如 TPS65910A31A1)。

      TPS65910A31A1与 TPS65910A3A1引脚对引脚兼容、无需更改即可使用 TPS65910A31A1代替 TPS65910A3A1。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil

    谢谢。

    您的答案是正确的。 但我的客户无法更改设备、因为这是不可能的。

    客户的产品已在市场上销售。

    我们按下图配置硬件。

    VRTC 与 PWRHOLD 引脚连接。

    没关系吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

     从 PMIC 的角度来看、使用 VRTC 将 PWRHOLD 引脚驱动为高电平是勉强可以的;但从处理器的角度来看、我不确定这是否正常、因为即使在备份模式下、VRTC 也具有输出、这意味着 PMIC 将始终开启。  

     请与处理器应用工程师联系以了解 PWRHOLD 引脚更改;根据 Brian 先前链接的用户指南、处理器具有名为"PMIC_PWR_EN"的输出、用于控制 PMIC 电源开/关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的支持。

    谢谢、