This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6C595:驱动10 x 7段 LED (4英寸大)、但最后3位可能损坏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921120/tpic6c595-driving-10-x-7-seg-led-4-inch-large-but-last-3-digits-likely-corrupt

器件型号:TPIC6C595

您好!

我刚刚完成了10位数字电路板的组装、其中4英寸高的7段大型 LED 显示屏采用菊花链式 TPCI6C595、为显示屏提供12V 电源。 但主要是菊花链中的最后3位数字出现显示损坏问题。 当我用手指摇晃最长的引线之一或触摸显示屏损坏的 PCB 板时、就会发生这种情况。

菊花链线的长度如下所示。

第1个<-100mm->第2个<-250mm->第3个<-100mm->第4个<-500mm->第5个<-100mm->第6个<-100mm->第7个<-300mm->第8个<-100mm->第9个<-100mm->第10个。

当我在第7和第8点之间触摸300mm 导线时、会出现问题、但我检查了导线、一切看起来都正常。 接地看起来也很好。 (距第一位数字小于1欧姆)。 此外、PCB 板和 LED 显示屏之间的连接看起来也不错。

当我使用电池电源(8节 AA 电池)而不是直流电源时、问题可能会更严重。 我认为这不是电流问题、因为直流电源导致了同样的问题。

我怀疑菊花链中电线的长度、并想知道最大值是多少 TPIC6C595菊花链的电线长度。 如果它必须更长、则最大值为 那么可以采取什么措施来解决这个问题呢?

我们非常感谢您的任何帮助或建议。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

      您能否测量数据/时钟信号的第7和第8波形? 发送数据的 MCU 的驱动器功能如何?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的评论。  

    我正在使用 ATmega328P (Arduino uno)数字引脚进行驱动。 我如何判断它的能力?

    我将尝试测量第7个和第8个之间的波形。

    非常感谢。

    此致、

    Uchida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

      您可以通过级联器件的波形来判断 I/O 功能、当您发现信号已失真时、这意味着该功能没有足够的裕度。

    BR

    肖恩