This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:VEN 问题

Guru**** 2814055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166275/lp5907-ven-question

器件型号:LP5907

大家好、

我的客户希望在上升时使用1.2V 和20mV 纹波电压作为 VEN。 可行吗?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    此部件需要至少1.2V 的电压才能使能、从而可视为已接合。

    器件可能未检测到20mV 纹波、但不建议在 EN 上进行不可靠的连接。 此连接可能适合应用、但 必须由客户做出决定。

    您是否考虑在 EN 引脚上添加一个电容器、以便最大限度地减小纹波?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    EN 实际上与 LDO 输出相连。 20mV 是最坏的情况。 我想知道可以忽略多少纹波电压值。 如果我在 EN 引脚上添加一个电容器、我应该选择哪个值? 它是由纹波频率决定的吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    一旦在 EN 引脚上超过1.2V 阈值、该器件便可正常工作。 如果它的下降电压低于1.2V 但大于0.4V、则该器件处于未知状态。 它可能会保持导通、但电容器有助于确保线路保持稳定。

    可以添加一个1uF 电容器、以确保 EN 引脚上的电压保持高电平。 但是、如果这是客户可能存在的问题、这可能会影响关断时间。 可能不需要1uF 电容器、但它取决于应用/将是客户做出的决定。  

    最棒的

    Juliette