This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:直流/直流转换器电路不工作

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164104/ucc29950-dc-dc-converter-circuit-is-not-working

器件型号:UCC29950

大家好  

我正在使用上述高效 CCM PFC/LLC 组合控制器。 我已经交叉检查了所有计算、但 PCB 板无法正常工作。

我可以在这些方面获得一些技术支持吗?

谢谢、此致

Ripu Daman
design@aewinfra.com
+918107163601
Allied Engineering Works Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ripu、

    请更详细地描述您所说的电路板无法正常工作、以便我可以尝试为您提供帮助。 它是启动的吗? 在轻负载但非重负载下工作? 有什么东西会发泡吗? 等等

    提供 相关的波形来证明该问题非常有用。

    请提供原理图的 pdf、因为您所附图像的分辨率掩盖了一些细节

    请使用您的设计目标和值完成计算器工具: https://www.ti.com/lit/zip/sluc576

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray  

    由于我在 PCB 的输入端子上施加了电压(三相115V (相位到中性点)、因此当我在施加输入电压后进行检查时、PFC 部分的输出电压应约为400VDC。PFC 端子上的电压不会升压到400VDC。 由于 PFC 电压未升压至400VDC、LLC 级未启动。  

    谢谢

    Ripu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ripu、

    很抱歉、TI 安全政策不允许我们访问 Google Drive。 您可以在此处附加文件:

      您在 PFC 输出上观察到什么电压?

    有负载吗?

    请首先断开 LLC、以便我们可以确定问题是否与 PFC 隔离。

    我期待您的回答和我请求的文件。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-400W-AEW.pdf

    PFC 输出端的输出电压为272V (RMS)您可以在下图中看到输出波形

    输入电压为115VAC 的三相波形如下所示。

    我还在断开 LLC 级并应用外部电源后进行了检查、但结果相同。  

    谢谢  

    Ripu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ripu、

    您提供的 pdf 不包含原理图:

    请重新生成 PDF、验证并重新发送。

    另请完成设计计算器。 此原理图很长一段时间 、可提供您的设计所需的所有信息: https://www.ti.com/lit/zip/sluc576

    在上面的波形中、C5迹线在哪里测量?

    您的电路是否在无负载的情况下工作? 如果是、它在哪个功率级别开始出现错误行为?

    请包含 AC1、AC2、PFC_GD、PFC_CS 的波形。

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-500W-AEW.pdfe2e.ti.com/.../UCC29950-Design-Calculator-AEW-DC-DC-converter.xlsx

    是的、上述结果处于空载状态。 AC1为115V (相位到中性点) AC2为中性线、PFC_DC 和 PFC_CS 几乎为零电压。

    谢谢

    Ripu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ripu、

    感谢您提供原理图和计算器。 请给我一两天时间来看看这些内容并返回给您。

    同时、是否可以捕获我请求的信号?  同时捕获所有四个信号将会很有帮助。 请包含一个时间刻度、该时间刻度显示完整的交流周期、然后 在 周期中的不同点以5uA/除法的频率显示多个时间刻度。

    另请包含5ms/div 标度和100mS/div 标度上的 AC1、AC2、VCC、PSON 图

    从先前的波形可以看出、频率似乎在500Hz 范围内。 这是准确的吗?

    射线