This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:芯片的 CE 引脚损坏并对地短路。

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166782/bq25606-the-ce-pin-of-the-chip-is-damaged-and-shorted-to-gnd

器件型号:BQ25606

芯片(BQ25606)的 CE 引脚损坏并短接至 GND。此充电器的适配器为 DC12V,电池为4.2V。

当没有适配器(__LW_AT__DC 12V),I 插入和拔出电池数次,时、CE 引脚会损坏并对地短路、  

CE 引脚由5V ESD 二极管,如何解决问题?提供保护

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    器件的/CE 引脚为低电平有效。 下面是一个典型应用图、显示了引脚通常是如何连接的。 您可以看到/CE 引脚直接接地。 您是否已将上拉电源连接到/CE 以禁用充电? 如果/CE 引脚短接至 GND、这并不一定意味着引脚会损坏、除非您主动尝试将引脚拉至高电平以禁用充电。

    此致、

    James