This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003 20V/3.25A 输出安全使用?

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921292/lm76003-lm76003-20v-3-25a-output-safe-to-use

器件型号:LM76003

大家好、  

我希望每个人都做得很好! 我想知道在最大输出电流限制为3.5A 时、使用 LM76003在3.25A 时创建20V 输出的安全裕度。 Webench 似乎可以成功模拟输出、但我想进一步保证在实际场景中可以实现该输出。

提前感谢您考虑我的问题、我希望很快能收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    我认为最好的方法是在 EVM 上进行测试、但我已经完成了一些24V 输出设计、这是可以的。  

    您需要检查的一点是、该~65W 输出设计的热性能如何

    谢谢

    -Arief