This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电池平衡常见问题解答

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167087/faq-cell-balancing-faqs

BQ79616执行哪种类型的电池平衡?

 当电池平衡被描述为“自主”时,这意味着什么?

电池平衡输入上的电容器有哪些用途?

是否有模型可帮助模拟外部平衡电路?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ79616执行哪种类型的电池平衡?

    BQ79616执行被动电池平衡。 这意味着具有较高电荷的电池的多余电荷将通过电阻器消耗。 这是为了确保所有电池都具有近似等效的 SOC (充电状态)。

     

    BQ79616中的电池平衡如何“自主”?

    BQ79616可在不同的停止条件下在偶数和奇数电池之间自主切换。 这些间隔由客户预先选择和设置。 停止条件是一个设定的计时器(最长10小时)和一个电池电压阈值(以先到者为准)。 还有一个热停止条件。  

    或者、可以使用手动电池平衡控制来更好地控制启用了哪些通道(可以将每个电池设置为具有不同的平衡时间)、但停止条件仍然是计时器和电池电压阈值。 还有一个热停止条件。  

    如果电池平衡正在运行、MCU 可以读取剩余的平衡时间。

     

    电池平衡输入上的电容器有哪些用途?

    这些电容器是适当热插拔性能所必需的滤波器的一部分。 不应将其删除。 它们可被减少至4.7nF。

     

    是否有模型可帮助模拟外部平衡电路?

    是的、可以在以下位置找到: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/External-CB-FET-Solution.TSC