This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:TPS7A8101的环路带宽

Guru**** 2508625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166739/tps7a8101-loop-bandwidth-of-tps7a8101

器件型号:TPS7A8101

您好!

我对数据表中图15至图18的图感到困惑。  图15/16和图17/18之间的区别是什么?

 

当 TPS7A81的输出电压为5V 且输出电容为10uF 时、是否可以计算其环路带宽?

BR

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在数据表修订版本 A (之前的修订版本)中、与修订版本 B 中的图17和18对应的图的 COUT = 100uF。 将文档转换为较新的系统时、似乎出现错误。  

    至于带宽计算问题、实际上没有一种计算方法。  PSRR 图显示了一些提示、但从图中提取它是一个相当粗略的估算。 通常、LDO 的带宽在100kHz ~ 300kHz 范围内、PSRR 图显示的范围非常相似。  

    此致、

    Nick