This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 VC0~VC10输入 RC 值。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920988/bq76930-bq76930-vc0-vc10-input-rc-value

器件型号:BQ76930

尊敬的 TI 团队:

 我看到 TI 网站上的一些参考设计数据。 我找到了 BQ76930 VC0~VC10输入 RC 值。 R 为1K Ω、但 C 为0.22uF 或1uF。    我想确认 电容器是0.22uF 还是1uF、 VC0和 VC1输入电容器本身连接到 GND 或 VC1电容器连接到 VC0电容器。 VC0电容器连接到 GND。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NS:

    应用手册 https://www.ti.com/lit/slua775 中有关图5和图6的说明了平衡期间的测量时序。  使用1k 输入滤波电阻器和1uF 时、滤波器仍趋稳、因为测量开始且可以观察到电压误差。 示例信号显示在视频 https://training.ti.com/getting-started-our-monitoring-and-protection-ic-high-cell-count-batteries 中大约12:00处。  较小的电容器可在平衡期间实现更快的趋稳和更少的电压中断。  如果不使用平衡、则可能需要较大的电容器、尽管它们可能比较小的电容器更昂贵。

    VC1电容器的底部应连接到 GND、如数据表所示。  当连接到 VC0时、电池上的突然负载会导致 VC0降至低于 VSS、这是不必要的。  在一些参考原理图中使用了错误的连接、它未在这些设计中引起问题、也未进行更正、但建议使用数据表连接。