This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:线路瞬态和负载瞬态数据请求

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919465/tps7b81-q1-line-transient-and-load-transient-data-request

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

我想请求 TPS7B8150-Q1的线路瞬态和负载瞬态数据。

有关数据表中图6-19的线路瞬态图、

问:如果 Cout=4.7uF、10uF、您能否提供数据?

问:客户要求输出电压纹波应小于50mV。 需要多少 Cout 电容?

有关数据表中图6-20的负载瞬态图、

问:在1mA=>100mA (1ms 内)=>1mA 的情况下,您能否提供数据?

问:客户要求输出电压纹波应小于50mV。 需要多少 Cout 电容?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    我检查了特性和验证数据、找不到和数据、以增加 COUT。 增大 COUT 肯定有助于降低峰值纹波。 是否可以使用不同的输入和输出电容订购和 EVM 并进行测试? 输入电容器将帮助衰减线路瞬变、输出电容器将帮助衰减负载瞬变?  

    请确认您是否可以获取 EVM 进行测试。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复。

    我可以 订购 EVM、但由于 最近在家办公的情况、无法对其进行测试。

    客户希望在7月内决定器件、因此我很高兴您能提供数据。 如果很难、理论值是可以的。

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请提供任何反馈吗? 很抱歉打扰你。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    我已请求我们的设计团队对此进行评估。  

    如果没有实验室访问权限、我们的应用团队越来越倾向于使用它们来提供仿真支持。

    希望今天或明天我能得到答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    谢谢! 感谢您的支持。

    我期待得到答案。

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuimoto-San、

    以下是仿真结果:

    COUT 端4.7uF 的负载瞬态

     COUT 上4.7uF 的线路瞬态

    COUT 上10uF 的负载瞬态

    COUT 为10uF 时的线路瞬态

    最后是 COUT 下40uF 的输入暂态

    因此、将 COUT 增大到47uF 或更高值可能会有所帮助、但对于负载瞬态、可能很难将峰值保持在50mV 以下。

    这是否有帮助?