大家好、团队、
我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。
我想请求 TPS7B8150-Q1的线路瞬态和负载瞬态数据。
有关数据表中图6-19的线路瞬态图、
问:如果 Cout=4.7uF、10uF、您能否提供数据?
问:客户要求输出电压纹波应小于50mV。 需要多少 Cout 电容?
有关数据表中图6-20的负载瞬态图、
问:在1mA=>100mA (1ms 内)=>1mA 的情况下,您能否提供数据?
问:客户要求输出电压纹波应小于50mV。 需要多少 Cout 电容?
谢谢、
Yuta Kurimoto