This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317问题-用作 OVP 器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166667/lm317-lm317-question---use-as-an-ovp-device

器件型号:LM317

我想使用 LM317作为一种临时过压保护方法。   我的意思是: 我要将稳压器配置为在15V 时进行调节、但在大多数情况下、我要对其施加4-14伏的电压、这将通过稳压器、压降约为1-2伏。  这个下降对我们来说是可以的。  最大直通电流为350mA。   换言之、LM317的大部分寿命都处于部分导通状态。   我看不出这会成为问题的任何原因、数十年来、我一直在设计中使用 LM317、但希望确保此类使用不会构成微妙的长期故障模式情况。

对于熟悉美国国家半导体产品线的长期 LM317专家来说、这可能是一个问题。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我与一些设计人员讨论了可靠性方面的一些见解。 主要关注的问题是、由于偏置在100%的时间内以较高的电流电平运行、因此会通过压降消耗额外的静态电流。 我们没有任何有关额外电流消耗的数据;如果设计具有足够的裕度、这应该不是问题。 LM317是一款久经考验的器件、我们没有任何与压降过多操作相关的文档、因此我希望这种情况也可以。 人们故意使用其他设备作为开关来使用保护功能、就像您所做的那样、因此这不是一种异常应用。  

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、感谢您的参与。   实际上、内部偏置(我不了解 LM317的内部工作原理)正是我 所想的。  考虑到它一直用于缓慢上升的应用、以及用于限制整流器纹波较大的偏移的电路、我希望经过检验的真正 LM317能够对其进行控制。   再次感谢。

    David