This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2677:是否需要输入反极性保护?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676, LM2677
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921211/lm2677-is-input-reverse-polarity-protection-required

器件型号:LM2677
主题中讨论的其他器件:LM2676

我正在使用 LM2677进行新的降压设计、该设计在4A 下具有12VDC 输入和6.3VDC 输出。  LM2676等以前的开关确实需要一些输入电压反转保护、但我不清楚 LM2677需要这种保护。  请澄清。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    是的、LM2677上必须具有输入反极性保护。

    高侧 MOSFET 在 SW 输出和 VIN 之间具有寄生二极管。

    这是正 VIN 的反向偏置、但如果 VIN 为负、则有两个二极管(来自 GND)会传导有害的反向电流。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多