This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:通过 CT 进行电流感应

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180, TIDA-00443, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921123/ucc28070-current-sensing-by-ct

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28180TIDA-00443UCC28019A

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. TI 是否具有具有单相连续电流模式的 PFC 控制器 IC、不是电流感应电阻器、而是通过 CT 进行电流感应? 客户认为与 UCC28070配置和交错 CCM 相似。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasaki-San

    简单来说,答案是否定的  我们产品系列中的单通道 CCM PFC 控制器都使用平均电流模式控制。 当然、平均输入电流不是零、因此不可能使用电流互感器来实现此目的、因此需要在输入路径中使用电流感应电阻器。 这是一个典型的应用 sketch、其中电流感应电阻器用红色圈出。

    但是、我认为客户应该考虑使用电流感应电阻器-例如、UCC28180 PFC 控制 器 https://www.ti.com/product/UCC28180 器件使用值特别低的电流感应电阻器(18m Ω)来最大限度地降低功率耗散、而900W 参考设计 TIDA-00443可实现98%的效率 https://www.ti.com/tool/TIDA-00443

    它使用前沿调制来避免使用高电压电阻器链进行输入电压感应-通过消除电阻器本身及其在 PCB 上的相关爬电距离和间隙区域、这节省了空间。

    我建议客户查看 UCC28180或 UCC28019A 器件。

    请随时提出有关此主题的任何其他问题、我很乐意回答这些问题。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    TI 拥有庞大 的单相 CCM PFC 控制器产品系列。 与转换模式 PFC 相比、在 CCM 下运行 PFC 意味着感应更低的峰值电流、因此、在大多数情况下、我们只需使用一个电阻器即可感应 CCM 电流。 但是、对于更高功率的应用(尤其是低压线路、满载运行)、只能使用 CT 代替电阻器。 SLUA308 是一份 TI 应用手册、详细介绍了如何使用与 CCM PFC 控制器配合使用的 CT。

    此致、

    Steve