This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:引脚2 -逻辑高电平使能输入

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920871/lm2991-pin-2---logic-high-enable-input

器件型号:LM2991

大家好、

我们收到了一位客户的反馈、他注意到数据表(SNVS099I)第3页的引脚2说明是"逻辑高电平使能输入"、而引脚名称和图显示它是低电平有效。 请确认哪一个正确。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    引脚说明错误。 请参阅数据表的以下摘录:

    请单击 数据表任何页面底部的提交文档反馈链接、以建议更正。 我将执行相同的操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已提交有关数据表中错误的反馈。 感谢您的支持。

    此致、

    Danilo