This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:充电电流寄存器值是多少

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921003/bq25710-what-is-the-value-of-the-charge-current-register-value

器件型号:BQ25710

您好!

您想知道充电电流寄存器的值。 我使用的是4节电池、充电电流寄存器正确设置为2048mA。 V_SYS 连接到1A 恒流电子负载、V_IN 连接到18V/4A 直流电源。

然而、从 ADC 回读中、到电池的电流仅为1048mA。 充电电流寄存器是指提供给系统和电池的总电流。 我是否能够单独为电池提供2A 电流、同时在 V_SYS 上保持1A 电流。  

此致、

Zhen Kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen Kit:

     REG0x14h ()是用于配置充电电流的寄存器。 充电电流的 ADC 回读仅指电池充电电流。 检查 IN_VINDPM 和 IN_IINNDPM 的状态、并验证电池是否不在 CV 环路中。