This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:VIL (EN)和 VIH (EN)的定义

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921210/tps7a8300-the-definition-of-vil-en-and-vih-en

器件型号:TPS7A8300

你(们)好  

您能说出 VIL (EN)和 VIH (EN)的定义吗?

我是说、我想确保器件是否监控上升沿和下降沿。 在上升沿的情况下、该器件在电压大于1.1V 时启用。  然后、在下降沿的情况下、当电压大于0.5V 时、这个器件保持被启用、而当电压低于0.5V 时、此器件被禁用。  

或  VIL (EN)和 VIH (EN)只是电压阈值。

客户想要了解哪一个定义是正确的。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    这些是电压阈值。  您可以考虑具有迟滞功能的比较器等电路。  因此、大于1.1V 将启用线性稳压器、小于0.5V 将禁用线性稳压器。

    谢谢、

    斯蒂芬