This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI:确认 ATL432LI

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL432LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921137/atl432li-confirm-atl432li

器件型号:ATL432LI

您好!

由于其他供应商使用的431系列材料存在缺陷、PSU 将无法启动。

具体现象如下

现象描述:
当 PSU 首次打开时、在431 R 极电压上升到特定值(该值明显低于 Vref)后、K-A 开启、产生大电流、导致 PSU 无法开启。 因此、齐纳二极管必须串联、以限制此时产生的大电流。

请帮助确认:
以下是 TI ATL432LI 的2个问题
1.该材料是否有与上述类似的缺陷。
2.该材料是否可以在不使用串联齐纳二极管的情况下使用。

谢谢、致以诚挚的问候

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您能帮助澄清什么是 R 极点吗?

    是否有您可以分享的原理图?

    系统的输出电压是多少?

     这是否适用于反激式光耦合器?为什么将齐纳二极管串联使用?