This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于系统引脚部分

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920941/bq25703a-regarding-the-system-pin-part

器件型号:BQ25703A

您好!

我在充电器设计中没有使用过任何系统、因此我应该对 VSYS 引脚执行什么操作、到现在为止、我已经将它连接到 BAT-FET 源极引脚、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

      是的、如果 SYS 被连接至 BATFET 的源极、这意味着输出路径的方向正确并且应该没有问题。 正常运行时无需将任何器件连接到 SYS。

    如果您有 EVM、则可以验证在未将任何器件连接到 SYS 时、电池仍可以充电。