Other Parts Discussed in Thread: TL7705B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL7705B 您好!
如果我使用27kΩ Ω 电阻器上拉 TL7705B 的/RESET 引脚、会发生什么问题?
在数据表 P.11中、TI 建议使用10kΩ Ω 电阻器的上拉/复位引脚。
kΩ 接收/RESET 信号的元件的规格、我希望使用27k Ω 电阻器上拉/RESET 引脚。
此致、
Okuyama。