This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:如果我用27kΩ Ω 电阻器上拉/RESET 引脚、会发生什么问题?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921149/tl7705b-what-problem-can-happen-if-i-pull-up-the-reset-pin-with-a-27k-resistor

器件型号:TL7705B

您好!

如果我使用27kΩ Ω 电阻器上拉 TL7705B 的/RESET 引脚、会发生什么问题?

在数据表 P.11中、TI 建议使用10kΩ Ω 电阻器的上拉/复位引脚。

kΩ 接收/RESET 信号的元件的规格、我希望使用27k Ω 电阻器上拉/RESET 引脚。

此致、

Okuyama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Okuyamana  

    一个高上拉电阻器将增加输出的上升时间。  数据表建议使用10K。 因此 、在27K 时不会看到明显的差异、但如果尝试非常高的上拉电阻(>100K)、则输出上升时间可能会增加。  

    您可以使用27k 作为上拉电阻器、没有任何伤害。

    此致

    Trailokya