This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:TPS65023-Q1引脚 FMEA

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920572/tps65023-q1-tps65023-q1-pin-fmea

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

您好!

我是否可以申请器件 TPS65023-Q1的引脚 FMEA

谢谢、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已分配给支持该器件的应用工程师。  

    您应该很快就会收到更新。

    此致、
    伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iain、

    抱歉、我不知道 TPS65023-Q1器件的引脚 FMEA。 除了数据表中列出的一些其他 AEC-Q100认证外、还可在更宽的温度范围内保证电气特性。

    具有符合 AEC-Q100标准的下列结果:–

      • 器件温度1级:-40°C 至125°C 的环境运行温度范围–
      • 器件 HBM ESD 分类等级2–
      • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A (RHA 封装)或 C5 (RSB 封装)

    具有 PIN FMEA 文档的部件通常会在需要登录 myTI 的部分中列出、该部分称为 My SecureSoftware、该部分仅限申请访问权限和获得批准的用户使用。

    例如 、TPS65381A-Q1的产品文件夹中的"产品详细信息"下方有一个部分、内容如下:

    更多信息

    可提供功能安全文档。  立即申请

    具有此"更多信息"特别说明的器件通常具有引脚 FMEA 和特定于汽车设计的其他可用文档。