This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:需要一个与输出电容器串联的电阻器以实现更好的噪声性能?

Guru**** 2582265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921184/ref3012-a-resistor-in-series-with-output-cap-is-required-for-better-noise-performance

器件型号:REF3012
主题中讨论的其他器件: REF5050

大家好、

为了获得更好的噪声性能、可以在某些产品中添加一个与输出电容器串联的电阻器作为选项、例如 REF50xx。

REF3012情况下的电阻器是否也有助于提高噪声性能?

我不知道电阻器为什么有助于提高某些产品的噪声性能、但对其他产品没有帮助。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki  

    对于 REF3012、输出电容器应具有低 ESR。 因此、不建议放置电阻器。  

    与电容器串联的电阻器的噪声改善取决于基准的内部架构。 REF5050和 REF3012具有不同的内部架构。  

    因此我们无法对它们进行比较。  

    此致

    Trailokya