This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:TPS54719的电源正常引脚

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919756/tps54719-power-good-pin-of-tps54719

器件型号:TPS54719

大家好、

通常、我发现电源正常引脚被上拉至开关的输出、但在这里它连接到输入源。 根据 mu 的知识、只有在输出电压达到50或约%后才启用电源正常
我的问题是、如果我将电源正常状态连接到开关的输出、这是可以的吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    通常、不存在将什么电压连接到电源正常引脚上拉电阻器的规则。

    这取决于您的应用的用例、VIN 或 VOUT 或大于0.8V 的外部电压可以达到这一目的。

    数据表中提到:"建议在1kΩ Ω 和100kΩ Ω 之间使用上拉电阻器、以连接6V 或更低的电压源。" 。 且大于0.8V。

    回到您的问题、是的、您可以将其连接到输出电压。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我是否能够帮助您回答此问题?
    您对此主题还有其他疑问吗?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian