This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:在 EN 输入上使用 RC 滤波器延迟启动

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20502, TPS82084, TPSM82822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920580/lmz20502-delayed-startup-using-rc-filter-on-en-input

器件型号:LMZ20502
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPSM82822

我想延迟 LMZ20502的启动、并具有较宽的计时精度相对容差(例如、8-12ms 对我来说很好)。  虽然我认识到 EN 未被列为"精密使能"、但对于此类粗略时序要求、是否有任何注意事项来不仅仅将基于 RC 的电压斜坡应用于 EN 引脚(由上游转换器提供)?

我在 sim (100k 和1uF)中尝试过它、它的工作原理与我预期的一样-尽管我认识到 EN 引脚很可能未完全建模、实际器件的行为可能不同。

我特别感兴趣的是使用此方法来减少 BOM、我不需要精确的序列以及减小布局尺寸。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    只要满足您的时序要求、将 RC 网络放置在偏置 EN 引脚上就应该很好。 为了让您大致了解时序变化、我建议在最低和最高工作环境温度下测试您的系统。


    RC 网络引入的延迟适用于 EN 引脚的导通和关断。 如果您想减小关断 EN 引脚的延迟、可以添加一个小信号肖特基二极管、该二极管与 RC 网络的电阻并联、其中阳极连接到 EN 引脚、阴极连接在电阻器的另一侧。 请注意、肖特基二极管在高温下具有高泄漏电流、因此您也需要考虑这一点。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的快速确认。  对于温度变化和使用二极管加速关断的相关评论、我很感激。

    谢谢

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    LMZ20502需要使用从 EN 返回 Vin 的肖特基二极管。  从绝对最大值表中、禁止将 EN 置于 Vin 以上。  如果没有二极管、EN 将在 Vin 移除期间由电容保持在 Vin 以上。

    本应用手册更详细地讨论了此主题: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf

    最后、较小的 TPS82084 (已发布)或 TPSM82822 (采样)是否适合您的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:


    感谢后续行动!  在二极管和 EN 绝对最大额定值上很好地获取的点。

    我很想继续使用 LMZ20502、这是因为在先前的项目上取得了成功、而在当前项目上也有很短的时间。  TPS82084看起来确实很有吸引力。

    我应该知道 LMZ20502是否存在任何生命周期问题?

    谢谢

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    以下是 TI 的生命周期政策: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 这些器件在生命周期方面没有什么独特之处。

    TPS 器件较新、这通常意味着它们比旧器件具有更高的性能和/或更低的成本。  我们在后续几代中尝试改进我们的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。