This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:TPS652510RHAR 故障

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921094/tps652510-tps652510rhar-fail

器件型号:TPS652510

在下一个打开之后、其中一个直流/直流转换器停止工作、 非常热。  在这种情况下、其中一个通道的电阻变为15-25欧姆、例如、电压为3.3 Ve2e.ti.com/.../2465.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrey  

    1."其中一个通道的电阻变为15-25欧姆"  

    您的意思是、在断电后、您测量3.3Vout 和 GND 之间的电阻、它是15 Ω~25 Ω、对吧?  

    它看起来是3.3Vout 导轨损坏了。  

    可以测量 LX2和 GND 之间的电阻? 我怀疑它变为15欧姆~25欧姆。  

    其他电源轨的电阻如何?  

    2.我已经检查了原理图、看起来不错。  

    3.我怀疑问题是由布局引起的,您是否可以将布局文件发送给我进行审查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是、 在 LX2和 GND 之间(断电)。 其他电压轨的电阻正常(~10k)。

     e2e.ti.com/.../SBER_5F00_CRADLE_5F00_r1.1_5F00_Gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法打开 Gerber 文件、您能否向我发送布局设计文件? 您使用哪种 EDA?