This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:具有交错(单输出)运行的 DCM

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919487/lm5119-dcm-with-interleaved-single-output-operation

器件型号:LM5119

您好、钱

在交错模式(单输出)下使用 LM5119时、DCM 是否存在任何已知问题?

我看到多个 LM5119在输入电压大于40V / DCM 输出无负载时出现故障、但在 CCM 中、此问题似乎消失了。

在这两种情况下、输出经过良好调节、开关波形看起来良好、并且开关节点上的过冲最小。  就 DCM 而言、LM5119具有杂散故障、而 CCM 似乎不会发生这种情况。

使用 CCM 时、空载功耗显然更高-当输出电流较低时、我是否可以使用 EN2输入来禁用通道2?  或者、这在交错模式下是危险的吗?

此致、
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    我知道、在 DCM 模式下没有部件故障的已知问题。  

    故障症状是什么? 您能否测量引脚阻抗以找出哪个引脚损坏?  

    DCM 下的功耗高于 CCM 是异常的。 您能否检查 Vout 是否在 DCM 下振荡?

    此外、请检查 DCM 下高侧 FET 和低侧 FET 的 VDS。

    理论上、我们可以使用 EN2来启用/禁用通道2、但我们没有对此进行测试。  

    您可以尝试。

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回答。  我放心地听到没有已知问题。

    故障可能与高侧驱动器故障相关、但这可能不是唯一发生故障的原因。  HO 输出似乎与相关的 VCC1或 VCC2输入对地短路。  这(我认为)也会导致上 FET 断开、以负的方式超过栅极电压。

    所有故障均未加载。

    我想、输出电压在存在时是稳定的。  或者、如果出现振荡、我无法足够快地看到它。

    高侧和低侧 FET 的 VDS 符合预期。  事实上、在 IC 故障之前、我没有发现任何异常波形。

    我将尝试强制 CCM、因为初始测试似乎表明电路板和设计不太容易出现故障。  我可能不会使用 EN2、因为我不想冒险尝试任何操作;轻负载功耗的增加不应该成为问题。

    我们将告诉您强制 CCM 是否能解决我的问题。  使用 CCM 时、波形肯定要干净得多。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    您能否在 pdf 文件中提供原理图以供审阅?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    强制 CCM 似乎已解决我的问题。  在此阶段、我没有看到任何进一步的故障。

    我很高兴以 CCM 运行;轻负载时的效率很好。

    是否仍要查看原理图?

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    如果您符合 CCM 模式、我可以接受。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 CCM 非常满意。  感谢你的帮助。

    此致、
    Andrew