This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275B:几个问题

Guru**** 2546650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919569/tps51275b-several-questions

器件型号:TPS51275B

大家好、  

只需查看以下问题即可。  

最大 SS 值是多少?  

2.是否可以支持完全 MLCC COUT?  

3.对于外部 MOS、是否有 Rdson 要求?  

谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    最大 SS 值是多少?  

    -->会有一些时间进行检查

    2.是否可以支持完全 MLCC COUT?  

    -->是的,但需要添加纹波注入电路,建议客户使用 pos-cap

    3.对于外部 MOS、是否有 Rdson 要求?

    -->否,但需要满足0.2~2V 的 VCS 范围

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

                            最小最大值         

    TSS                 0.74        1.04

    裕昌