This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:电感器下的 GND 稳定模式

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920542/tps62148-gnd-solid-pattern-under-inductor

器件型号:TPS62148

各位专家、您好!

我收到了客户关于电感器下 GND 固态模式的问题。 请给我建议。

通常、最好去除电感器下的 GND 实心图形、因为它可能会影响噪声(例如涡流?)
但是、从热性能的角度来看、我认为最好在电感器下准备 GND 实心图形。

如果我们在 TPS62148设计中使用4层 PCB、您能给我更好的评价吗?
1) 1)删除 L1上的 GND 实心图形、准备 L2/3/4上的 GND 实心图形
2) 2)删除 L1/2/3上的 GND 实心图形、仅在 L4上准备 GND 实心图形

 

此外、如果您知道好的应用手册或技术文档、可以告诉我吗?
如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    感谢您的提问。 使用适合您设计的屏蔽式电感器、 接地平面中的感应涡流可以忽略不计。 此外、最好在电感器下方具有连续的接地层、以实现良好的屏蔽和更好的热性能。 我发现一篇与您的问题非常相似的文章、可能会对 您有所帮助:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/538740 

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    非常感谢您的回复。
    好的、我们知道、如果我们使用屏蔽式电感器、电感器下方的接地平面不应成为涡流问题。
    此外、您共享的帖子也很有用。 谢谢你。

    Thnaks 和致以最诚挚的问候、
    Ryo Akashi